This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:使用 M4F 内核从外部 DDR 执行代码

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503023/sk-am62-lp-execute-code-from-external-ddr-using-m4f-core

器件型号:SK-AM62-LP

工具/软件:

您好 TI 专家、

我尝试使用 M4F 内核从外部 DDR 执行代码、但遇到以下故障。

我使用常见问题解答中的示例。

[常见问题解答] SK-AM62:如何使用 M4F 内核从外部存储器执行代码? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我还会尝试使用新的 hello_world_am62x-sk-LP_m4fss0-0_nortos_ti-arm-clang  示例、并参考文献进行修改、但也会得到相同的文件加载器错误。

您能帮我们看看为什么会发生这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的 EVM 板 SK-AM62-LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本为20.1.1  SDK MCU_PLUS_SDK_am62x_11_00_16

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 W Z、

    您能与我们分享您的 linker.cmd 更改和 example.syscfg 更改吗?

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道、更改为 CCS 18.1后、效果会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用常见问题解答链接中的示例、没有任何更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WZ:

    这是 很少 EVM 或 CCS 面临的随机问题。 请通过禁用 CCS 中的验证选项来尝试加载示例。

    请参阅  SK-am62-data-verification-在加载程序时出错 以了解详细信息。

    此致、

    Tushar