This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在 SDK10.0中、MCU2_0的 ethfw 可以重新配置 AB29的引脚多路复用

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502614/tda4vm-in-sdk10-0-the-ethfw-of-mcu2_0-may-reconfigure-the-pinmux-of-ab29

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好、TI

我们在 mcu1_0上将 AB29配置为模式7、但如果 MCU2_0导通 ethfw、AB29可能会更改为模式0。

我在这里找到了配置 AB29并将其删除、但上述现象仍然出现。

ethfw 在哪里为 AB29配置 pinmux?

谢谢。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我来检查一下是否从 u-boot 环境变量设置了相同的命令?  

    您能否确认您是否正在使用 u-boot?  

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用 u-boot。

    我想确认 MCU2_0是否配置了 AB29的引脚多路复用、但我不知道它是否与 u-boot 关联。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ETHFW 在 GPIO 模式下设置 AB29引脚、因为它在 TI EVM 上用于 PHY 复位。




    U-boot 未配置该引脚。

    请在您的应用程序中查看使用它的任何地方?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找到了这个位置:

    J25 H24在唤醒域中。

    J25 H24配置寄存器的偏移地址 与 AB29 AB28的偏移地址相同。

    因此、上述代码配置 AB29 AB28 、而不是 J25 H24。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    因此上述代码配置 AB29 AB28 、而不是 J25 H24。

    是的、ETHFW Ping 多路复用器数据会根据我在上面从 phyReset 中捕获的数据配置 AB29。

    您需要根据定制板对此进行修改。

    此致、
    Sudheer