工具/软件:
尊敬的专家:
客户正在测试 Beckhoff EtherCAT 示例、但无法扫描子器件。
我们检查了以下输出:
1.应用程序构建成功
2.有 SBL 输出和示例输出(但缺少 CPU 频率输出、这是否是一个问题?)
3.安装 TwinCAT 驱动程序。 适配器显示在"Installed a ready to use (for demo only)"选项卡中。
4.连接到 PC 和 LP 的连线,我们尝试了两个端口。 (BTW 为端口0)
5. SDK 版本为10.00
6.使用 TwinCAT 进行扫描时,没有错误,但没有找到新的 IO 设备消息