This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:在 SDK 编译中使用 QSPI 闪存时、我们是否需要注意什么?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499774/am623-is-there-anything-we-need-to-pay-attention-to-when-using-qspi-flash-in-sdk-compilation

器件型号:AM623

工具/软件:

我们基于 am62X SK EVM 设计产品。 在 OPSI\QSPI 接口上、我们计划使用 QSPI、其与演示板上使用的 OPSI 不同。 根据"spruj40c.pdf"的说明、OSPI 和 QSPI 在硬件上与引脚"OSPI_DATA[4:7]"不同。 我想问的是、对于 SDK 编译、需要进行哪些调整? 请帮我介绍一下。 非常感谢。