This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:安全启动

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502309/am62p-secure-boot

部件号:AM62P

工具/软件:

大家好!

我们正在 AM62P 上测试安全启动、并且 Efuse 上有闪存密钥(cusMpk_am62px.pem cusMek_am62p.txt);但客户 未成功引导 AM62P HS-SE;因此、您能否为 客户提供 刷写密钥后可以引导的映像(tispl.bin;mc.img、linux.img)。 (SBL 引导)

闪存过程如下所示:  

  1. ./gen_keywr_cert.sh -t tifek/ti_FEK_public.pem --mSv 0xC0FFE -s keys_devel/v15/smpk.pem --smekkey_devel/smek.key --keycnt 1 --keyrev 1.
  2. python3 ../../../../../../tools/bin2c/bin2c.py primary_cert.bin keycert.h KEYCERT
  3. 光盘 /source/security/sbl_keywriter/am62px-sk/wkupr5fss0-0_nortos/ti-arm-clang
  4. 建立 clean profile=debug
  5. make profile=debug
  6. Flash SD 卡:CP tiboot3.bin /media/jenney/boot
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此处使用的是哪个 SBL? 客户在 SDK 中做了哪些更改来构建 HSSE 器件的映像?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种 SBL?  您是指 SBL SD 卡还是 SBL EMMC? 客户正在使用 SBL SD 卡。  

    客户 更改了很多、可能没有参考帮助。 那么、您能指导如何构建上述引导映像吗?  最好为引导映像提供默认 SDK、 客户可以在开始阶段直接使用该 SDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁是这里的客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比亚迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我将关闭此线程、因为他们已经有此问题的活动线程:

    e2e.ti.com/.../am62p-how-to-make-image-for-linux-and-boot-while-securebooting