This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:如何让 SDK 8.1支持 DSI?

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502692/tda4vm-q1-how-to-let-sdk-8-1-support-dsi

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

由于某种原因、客户长时间使用带大规模生产的 SDK 8.1、但他们对 SDK 8.1上的 DSI 支持有新的要求

据我们所知、SDK 8.1不支持 DSI、NUT SDK 10.1已经支持 DSI

如何修补 SDK 8.1支持 DSI?

  

我们已经知道的信息。

CDN:

cdbddaf4eb510b17f2048d4e739c5812cc1fe4dd

PHY:CDN:为 AM62x 添加通用模块复位

089a2a23c12d8940e8b0459ca473b28877c3f301

PHY:cdns-dphy:为 dphy TX 添加频带配置

0f25c34882ffbd8d1427dc3eca525f1dcc1a5a38

PHY:cdns-dphy:更新较新平台的通用模块复位逻辑

8866ccf9941c4adb7f740f5995cb06a562086542

PHY:cdns-dphy:修复通用模块复位逻辑

CDN:

06a0001366ac0d31f3d5ae61b611173d26f22be8.

DRM/桥接:CDN:确保为 dt 创建适当的别名

77b23ebdc25b7e66c1b96170a23e52e983748799

DRM/桥接:CDN:DSI:添加了对 PRE_ENABLE 和 POST_ENABLE 控制功能的支持。

e9ae9344444ae408e3d70cd26efc9336648ee7

DRM/网桥:CDN - DSI:移至 DRM/网桥/节奏

057199cb37e56059ad4427fe8c7b51a7b9c236c5.

DRM/BRIDGE:CDN - DSI:创建头文件

de3c3af242ae34519098deef095637cf138eb509

DRM/桥接器:CDN - DSI:增加了对 J721E 包装器的支持

dbc7158a79c7cf9b279242c45859c667fe8c684b

DRM/网桥:CDN - DSI:修复 phy init 的问题

器件树:

   

内核模块探头适用于 CDNS_DSI 和 CDNS_dphy、

但是  CDN  和  CDN_DSI_Bridge_Attach 从不执行。

将触发哪种状态   CDNS_DSI_Attach 或 CDNS_DSI_Bridge_Attach?

你有什么建议吗?

非常感谢

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gibbs、

    我知道在客户端会努力将代码移植到更新的 SDK、而且有些客户因为正在投入生产或即将投入生产而不希望迁移。

    但 一般来说、我们的团队不支持向后移植到旧的 SDK。 我们建议改用最新的 SDK、因为它具有最新的错误修复和最新功能。  8.1 SDK 已有3年以上的历史、因此 Linux 中对显示相关代码进行了相当多的重新架构。  

    因此、如果 客户希望继续使用旧的 SDK、TI 提供的支持很遗憾将受到限制。  

    此致、

    Takuma