This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:新的 CCS v20.1.1是否支持 Jacinto 处理器? 调试 R5

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502890/j721excpxevm-does-the-new-ccs-v20-1-1-support-jacinto-processors-debug-r5s

器件型号:J721EXCPXEVM
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

安装新的 CCS V20.1.1时、系统会要求您选择要安装的组件。 没有特定于基于 Jacinto 的 SOC (TDA4VM)的组件。

我们只需要使用该内核调试 R5内核、但我想它可能表明它支持元件列表中的 SOC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们建议坚持 SDK 发行说明(CCS 12.x)中提到的 CCS 版本、不要迁移到 CCS 20.x  

    请注意、该版本的 CCS 尚未通过 Jacinto SOC 提供的 SDK 进行验证。

    谢谢。