This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62A:查询 tisdk 中的自定义模型插入

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501853/processor-sdk-am62a-query-on-custom-model-insertion-in-tisdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62A

工具/软件:

您好专家、

我尝试修改 edgeai-tidl-models 配方。 但没有来源。

现在、我需要将我的自定义模型添加到 tisdk .wic.xz 映像中。
如何添加我的模型并重建以获取包含该模型的.wic 文件。

此致、
Sajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    [报价 userid="634264" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501853/processor-sdk-am62a-query-on-custom-model-insertion-in-tisdk ]我尝试修改 edgeai-tidl-models 配方。 但没有来源。
    [/报价]

    您是指 Yocto / bitbake 配方、对吧?

    这些方法存在于 git.ti.com/cgit:上的 meta-edgeai 存储库中

    [报价 userid="634264" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501853/processor-sdk-am62a-query-on-custom-model-insertion-in-tisdk ]我尝试修改 edgeai-tidl-models 配方。 但没有源

    "你说什么? 源可用、应该已在 oe-layertool-setup.sh 期间被拉至 source/meta-edgeai/

    请提供更多背景信息、说明您尝试过的内容、您期望的内容以及未达到预期的地方。

    BR、
    Reese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reese、

    [引述 userid="360457" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501853/processor-sdk-am62a-query-on-custom-model-insertion-in-tisdk/5770860 #5770860"]

    "你说什么? 源可用、应该已在 oe-layertool-setup.sh 期间被拉至 source/meta-edgeai/

    [/报价]

    我尝试在 SDK 中添加自定义模型等、以获取修改包含的 WIC 映像。

    我不知道如何将它添加到 SDK 中。 以前、我使用 DevTool 在 edgeai-gst-apps 配方中做了一个补丁。

    此致、
    Sajan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sajan、

    以前、我使用 DevTool 在 edgeai-gst-apps 配方中执行了一个补丁。

    同样的方法也应该适用。 您提到的来源是可用的、除非我误解了您的原始问题(上下文至关重要)。 您可以为该配方编写一个补丁来提取您的模型并将其放置在/opt/model_zoo.下的文件系统中  

    否则、这是一般的 Yocto 问题。

    BR、Reese