请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 工具/软件:
你(们)好
我们正在尝试使用命令"reset"或"MW.l 0x43018170 0x00020006"在 u-boot 处复位 am62x 自定义硬件
这两个命令都会使器件停止/挂起、无法再次引导。
我们使用 eMMC 引导、am62x DDR0_RESET0_n 通过下拉电阻连接到 LPDDR4复位引脚
=>复位 
正在重置... 
请给出一些建议。
配置已启用
CONFIG_SYSRESET=y 
CONFIG_SPL_SYSRESET=y 
CONFIG_SYSRESET_TI_SCI=y 
并修改 DTS
&dmsc{ 
 全部引导; 
 k3_sysreset:sysreset-controller{ 
 兼容="ti、sci-sysreset"; 
 全部引导; 
 }; 
};