This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:AM5748 QNX 支持

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502385/am5748-am5748-qnx-support

部件号:AM5748
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:

您好团队:

我们当前的设计采用 AM5728处理器、但我们计划升级到 AM5748。

我们需要澄清一下 AM5748处理器的 QNX 支持。 虽然 QNX 网站表明支持 AM5728、但不列出 AM5748。 但是、我在 TI 网站上注意到、建议 AM5748提供 QNX 支持。

您能否确认 QNX 是否支持 AM5748?

此致、

Vignesh。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AM5748处理器可支持 QNX 操作系统。 如果需要 BSP 支持、您必须直接与 QNX 联系。

    但是、TI 不为 AM57x 器件提供任何 QNX 支持。

    谢谢。