This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:如何在 C7X 中查看任务

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500904/sk-am62a-lp-how-to-view-the-task-in-c7x

器件型号:SK-AM62A-LP

工具/软件:

尊敬的 TI:

我想知道 c7x FreeRTOS 创建了哪些任务、以及每个任务是否有调度序列?

如何查看 C7X 内核的任务信息和开始计时?

是否有视图说明?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我正在研究这个。 请在一天或两天内回复。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hellow、任何更新?

    或者您也可以告诉我 C7X 中的一些主要任务、现在 c7x 用于我们的摄像头图像。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    因此、目前没有工具可以帮助您处理任务信息。 CCS 中有 ROV 工具、但它目前在 SDK 上已损坏。

    谢谢、
    Shreyansh