This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:将 AM6442 ADC0引脚配置为 GPI。

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498583/am6442-configuring-am6442-adc0-pins-as-gpi

器件型号:AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在一个设计中使用 AM6442。 我们希望将 ADC0_AIN0配置为 ADC0_AIN6作为 ADC 输入、并将 ADC0_AIN7引脚(E20)单独配置为 GPI 功能。

但在用户手册中、寄存器 CTRLMMR_ADC0_CTRL 的位16 GPI_MODE_EN 描述为:"置位时启用 ADC0数据引脚用作通用输入。 该信号连接到 MCU_ADC0"=>的 en_DIG_TEST 输入、但手册中没有其他提到"en_DIG_TEST"和"MCU_ADC0"。 因此、很难确保它是引脚对引脚允许/可配置为 GPI 和 ADC0功能。

但这里有一个专门的部分用于介绍这一点:12.1.1.4.2.2 ADC GPI 集成

TI 的 SysConfig 工具允许分别将8个引脚中的每个引脚配置为 ADC 或 GPI

因此、对我来说、这确认了当所有其他引脚都是 ADC 输入时、我们只能使用1个引脚(ADC0_AIN7)作为 GPI。

请确认 上述理解是否正确。

还请您分享"如何将单个引脚配置为 GPI 、将所有其他引脚配置为 ADC0"过程。

谢谢你。
此致
Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    [quote userid="591486" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498583/am6442-configuring-am6442-adc0-pins-as-gpi

    TI 的 SysConfig 工具允许分别将8个引脚中的每个引脚配置为 ADC 或 GPI

    因此、对我来说、这确认了当所有其他引脚都是 ADC 输入时、我们只能使用1个引脚(ADC0_AIN7)作为 GPI。

    [/报价]

    请参阅共享屏幕截图的3个要点。 也就是说、所有 ADC 引脚都可以配置为 GPI 或模拟输入。 您不能将两者组合用于一组 ADC 引脚。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    有一个寄存器位可将所有引脚更改为用作 ADC 或 GPI

    您可以将所有8个引脚配置为 ADC 输入或 GPI 输入。

    当配置为 GPI 时、以下常见问题解答可能会有所帮助

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1304300/faq-am6442-adc0_dig_test-0-7-when-a-digital-inputs-can-these-eight-be-considered-as-main-gpio-and-or-interrupt-inputs-at-1-8v-logic/4954279?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Am6442%25252525252520ADC0#4954279

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的及时答复。  

    在 SYS CONFIG 工具中、我们能够为8ADC0引脚单独将 ADC0接口配置为 GPI 和 ADC、但您在上述反馈中指出、我们无法为8ADC0引脚单独配置为 GPI 和 ADC。  

    由于系统配置工具和您的反馈与此相反、应遵循哪一个?


    谢谢你。
    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    由于系统配置工具和您的反馈与应该遵循的反馈相反?

    通过单独配置 GPI 和 ADC 引脚、您是说您能够将2个引脚配置为 GPI、将其他引脚配置为 ADC 吗?  

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Amarnath

    [引用 userid="177086" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1498583/am6442-configuring-am6442-adc0-pins-as-gpi/5767719 #5767719"]

    有一个寄存器位可将所有引脚更改为用作 ADC 或 GPI

    您可以将所有8个引脚配置为 ADC 输入或 GPI 输入。

    [/报价]

    提供的输入基于器件专家提供的输入。

    建议 将8个信号用作 ADC 或 GPI 作为一个组。

    此致、

    Sreenivas