This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:工业 SDK 数据包优先级至 R5F

Guru**** 2430320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1470870/am6442-industrial-sdk-packet-priority-to-r5f

器件型号:AM6442

工具/软件:

尊敬的团队:

在下面列出的示例中、我的客户能否设置数据包处理的优先级? 它们希望对来自 R CORE 的数据包进行优先排序。

https://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/ind_comms_sdk/am64x/latest/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_INDUSTRIAL_COMMS_ETHERNETIP_ADAPTER_TUNNELING_DEMO_HOME.html#ETHERNETIP_TUNNELING_INTRODUCTION

https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/10_01_00_32/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_ENET_INTERCORE_ICSSG.html

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    以上是2个不同的示例、您是使用 EtherNet/IP 流量隧道还是 MCU+ SDK 隧道示例?

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitika:

    抱歉、混淆不清、他们正在使用第二个示例。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:  

    还有几个问题:

    1.它们使用的是 R5f <->R5F 还是 R5F <->Linux 配置?

    2.当您说 设置 从 R CORE 进行数据包处理的优先级时、是指在主 R5F 内核上接收的数据包还是转发到远程内核的数据包?

    3.您能提供有关其用例的更多信息吗?了解这里的要求会有所帮助?

    此致、

    Nitika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此讨论已移至新主题 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1484241/am6442-ethernet-port-enablement-packet-priority

    关闭此主题。

    此致、

    Nitika.