This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:eMMC 设置为200MHz、没有数据信号

Guru**** 2428090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501761/am623-emmc-is-set-to-200mhz-and-there-is-no-data-signal

器件型号:AM623

工具/软件:

尊敬的专家:

客户在200MHz 测试了 EMMC 接口、发现没有发出任何数据。

但是、当信号设置为150MHz 时、通信正常。

你有什么建议吗?

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    查询中不清楚这是硬件测试还是软件测试。 如果这是软件、您能否要求客户共享故障日志?

    谢谢!