This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:SPI DMA 传输效率问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501749/tms320c6748-spi-dma-transfer-efficiency-issues

部件号:TMS320C6748

工具/软件:

您好、专家、

有512字节的数据要通过 SPI 接口传输、因此为了提高传输效率、我将 SPI 时钟设置为76MHz、将 CHARLEN 设置为8、并使用 DMA 进行传输。

在76m 时钟处、传输512个字节的理论时间为53.89us。

通过逻辑分析仪分析数据后、发现实际传输时间高达124 μ s、是理论时间的两倍以上。 显然这不应该发生。

仔细查看刮数据后、发现发送的每个字节都有147ns 的空闲时间。

可以缩短或消除这些空闲时间吗?

此致。