This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:有关电源、复位和其他配置的原理图更改审查请求

Guru**** 2428230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1482337/am62a7-schematic-change-review-request-regarding-power-supply-reset-and-other-configs

器件型号:AM62A7

工具/软件:

您好 AM62A 团队!

一位新的 AM62A 客户希望修改其第一个电路、并要求进行一些修改。 您能否对随附的更改列表(包括电源和重置电路)进行评论?

我已经整理了一张表格、其中列出了我从旧赛道转向新赛道的原因、我希望您对它是否可以进行评论。

e2e.ti.com/.../MPU_5F00_AM62A74_5F00_Change-List_5F00_250221_2D00_Eng.zip

谢谢。

此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    感谢您的查询。

    我看到 PDF 原理图和附件中的 Excel 表格。

    是否希望 TI 查看原理图或表格?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa。

    他们在没有 TI 反馈的情况下制造了第一块电路板、现在正在设计第二块电路板、并运用他们在此处和此处调试的一些结果。

    我知道 E2E 团队太忙了、但如果他们有资源、我想做一个完整的评估、
    表格总结了它们在原理图中的主要变化、我至少希望获得一些关于它们的更改是否可能出现问题的反馈。

    他们还要求 TI 查看原理图中的电源和复位电路。

    -原理图的电源和复位部分
    -对表中列出的更改的反馈
    -他们没有意识到的其他重要部分丢失了

    谢谢。

    此致、Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、  

    谢谢你。

    您是否可以通过任何 TI 现场团队提交申请?

    我们需要遵循原理图审阅流程。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sreenivasa。

    我询问了 David Park、他是该客户的 FAE 负责人。  

    您能否检查文档表中总结的相关修改、因为这不是完整的原理图审阅范围。

    谢谢。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、  

    谢谢你。

    您是否有审查评论的时间表?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、  

    我没有从你那里听到。

    Unknown 说:
    一位新 AM62A 客户希望修改其第一个电路、并要求进行一些修改。 您能否对随附的更改列表(包括电源和重置电路)进行评论?

    第一块电路板是否正常工作、客户是否能够执行部分测试?

    有一个 B2B 连接器、许多 IO 连接到 B2B。

    客户是否可以共享 B2B 载板信息、以便对兼容性或 IO 接口进行快速审查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、  

    我没有从你那里听到。

    我已经查看了原理图并进行了一些观察。

    如果我在接下来的几天里没有听到你们的声音,我打算继续分享我的观察并整理线索。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sanion_5F00_MPU_2D00_AM62A74_5F00_250221.pdf

    你好、Jack、  

    从那以后、我没有听到你们的意见--我接着说了一些评论意见。

    如您所见、有90多条评论意见、如果提供了所需的意见、审查效率可能会得到提高。

    此致、

    Sreenivasa.