This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何在 AM64x 中修改或配置 R5F 内核的主频率?

Guru**** 2383530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6421
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501002/am6442-how-to-modify-or-configure-the-main-frequency-of-r5f-core-in-am64x

器件型号:AM6442
主题:AM6421中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、朋友。

  通过调用相关 API、我发现 R5F 的主频默认为800MHz。

  现在、我们要更改 R5F 的主频率、 如何更改它?  

BRS

Ethan

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hell Ethen、

    可以在 SBL 机器人流程中更改 R5F 内核的工作频率。

    您能否详细介绍一下为何要更改 R5F 内核的工作频率?

    您要更改的频率是多少?

    您正在使用的引导(SBL 或 SD 或 EMMC 等)是什么?

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

      感谢您的答复。

      由于我们基于 AM6421的系统对运行性能没有很高的要求、但这很担心可靠性和稳健性、因此我们认为较低的工作频率可以实现这一目标。 我们预计它是400MHz 或200MHz 或其他可用频率。

      现在、我们使用 SBL 进行引导。  

      您能给我们提供一个示例或代码片段来展示如何更改 SBL 中的工作频率吗?

      BRS  

      Ethan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、

    我了解您的要求。

    要更改 AM64x 器件中 R5F 内核的工作频率、需要修改 SBL 源代码。 AM64x 具有四个 R5F 内核、可以选择要更改频率的内核。

    请参阅如下所示的阵列。 在此数组中、您需要使用所需的频率更新 defaultLockkHz 变量。 进行更改后、重新编译 SBL 和驱动程序、 并将更新后的二进制文件刷写到电路板中。

    完成后、所选的 R5F 内核将以用户定义的频率运行。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

       感谢你的帮助。 我想我会实现我的目标。

    BRS

    Ethan