This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TDA4VM:TDAx 器件上是否支持 CCS 20.x 或 Theia?

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502197/faq-tda4vm-is-ccs-20-x-or-theia-supported-on-tdax-devices

器件型号:TDA4VM
主题中讨论的其他器件: TDA2SYSBIOS

工具/软件:

我尝试将 CCS 20.1或 Theia 与 TDA4VM 器件配合使用、因此在遵循 SDK 文档并连接到器件的目标内核时遇到问题。  TDAx 器件是否支持 CCS 20.x 或 Theia?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、任何 TDA4x 器件目前都不支持 CCS 20.x 或 Theia。 截至目前、迁移到 CCS 20.x 的计划尚未完成、也尚未经过包含所有新 SDK 版本(例如 SDK 11.1)的团队内部测试。 11.0、10.1及更早版本。

    当前 SDK 10.1对 TDA4x 器件使用各种版本的 CCS、但是、从12.4.x 到12.8.x 不应出现 CCS 版本问题 您可以在"RTOS Documentation">"CCS Setup"中查看任何器件每个 SDK 支持和验证的正式 CCS 版本

    目前计划于2025年5月中旬推出的未来 SDK 11.0也将不支持 CCS 20.x

    最后说明: TI-RTOS 已在 CCS 20.x 中弃用、不受支持。 这包括使用基于 SYSBIOS 的 RTOS 实现的 AM57x 和 TDA2器件。