工具/软件:
您好:
我联系您是因为我们在 C7X 上遇到了问题。 使用的 SDK 是 ti-processor-sdk-rtos-j784s4-evm-10_01_00_04。
为了使用 UART、我们尝试使用 Board_init (boardcfg)来初始化 UART、如下所示:

尝试在 C7X 上运行代码时、C7X_0工作正常、这意味着 Board_init (boardcfg)行会被传递、UART 工作正常。 但当尝试在 C7X_1、C7X_2和 C7X_3上运行相同的代码时、代码会滞留在 Board_iinit (boardcfg)中:

当 R5F_0 MCU1_0未运行时、我首先在 C7X_0上遇到了相同的问题、然后在我开始运行 R5_0时解决了这个问题。 现在我的测试过程是这样的:
- 从脚本控制台运行脚本"launch.js"
- 运行 R5_0
- 连接到 C7X 并加载程序
如果您能帮助我了解它无法在所有内核上正常工作的原因、那会很棒。
谢谢您、
此致、
Wissam