This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:硬件加速加密性能(考虑 AM64x、AM62x)

Guru**** 2380510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500923/am6442-hardware-accelerated-encryption-performance-considering-am64x-am62x

器件型号:AM6442
《Thread 中讨论的其他器件:AM3352》

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您好、

我们目前正在将 AM3352用于系统、并已使用 wolfSSL 实现加密。
但是、启用加密后、我们的性能会显著下降(大约95%)、如下所示:

  • 不加密:16.7MB/s

  • 使用加密(wolfSSL):0.73MB/秒

为了解决这个问题、我们正在考虑迁移到更新的 SoC (如具有硬件加密加速器的 AM64x)、以提高加密吞吐量。

我们感谢您在以下方面提供指导:

  1. 使用 AM64x 和 wolfSSL 的 AES 加密的典型吞吐量

  2.  TI Linux SDK 中 wolfSSL 的当前集成状态以及参考实现的可用性

  3. AM3352、AM64x 和 AM62x 上的 wolfSSL 实现比较

谢谢、

Conor