This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:YOLOV8分类模型部署报错 μ A、同工程模型切换为检测、分割都无此报错 μ A

Guru**** 2423260 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503237/tda4vm-yolov8

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

app_create_graph_pre_proc_od 完成! app_create_grap_tidl 完成! app_create_graph!
 10984.669661 s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:822]返回命令确认消息失败 cmd_status:-1
 10984.669706 s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:862] tivxEventWait ()失败。
 10984.669740 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:584]针对节点 ODTIDLNode 的目标内核、TIVX_CMD_NODE_CREATE 失败
 10984.669762 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:585]请确保已为此内核注册目标回调
 10984.669779 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:586]如果目标回调已注册、请确保此内核的创建回调中没有发生错误
 10984.669802 s: vx_zone_error:[ownGraphNodeKernelInit:583]节点1的内核初始化、kernel com.ti.tidl:1:1 ...失败!!!
 10984.669877 s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2059]节点内核初始化失败
 10984.669904 s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2113]图形验证失败
应用验证图形完成!app_verify_graph!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正如我们通过调用达成的一致、SDK 版本为9.1、SOC 为 TDA4VM。

    请 将此行添加到您的导入配置文件和推断配置文件。

    debugTraceLevel = 3.

    我假设您正在使用 PC_dsp_test_dl_algo.out 在 PC 上进行推断、因此您可以使用 /opt/tidl_test 中的 TI_DEVICE_DSP_TEST_dl_algo.out、方法与在 EVM 上进行推断相同。

    但是,如果您使用自定义代码运行推断,您应该找到代码"traceLogLevel"并将其设置为3。  

    请在运行推断和导入时上传日志。

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SH-5.1#./TI_DEVICE_ARMv8_TEST_dl_algo_host_rt.out --debugTraceLevel 3.

    正在处理配置文件#0:testvecs/config/tymul/public/onnx/laneatt_infer.txt
    输入:dataId=1、name=images_original、elementType 0、scale=1.000000、零点=0、 Layout=0
    输出:dataId=48、name=output0、elementType 6、scale=1.000000、0点=0、 Layout=0
         4482500、     4.275 0xff63a28010
    占先的 worstCaseDelay 为0.1996270
    网络文件读取完成
    应用程序:初始化...!!
    MEM:初始化...!!!
    MEM:初始化的 DMA 堆(FD=7)!!!
    MEM:初始化...完成!!!
    IPC:初始化...!!
    ipc:初始化...完成!!!
    remote_service:初始化...!!
    remote_service:初始化...完成!!!
     2061.567627 s:GTC 频率= 200 MHz
    应用程序:初始化...完成!!
     2061.567737 s: vx_zone_init:Enabled
     2061.567747 s: vx_zone_error:Enabled
     2061.567753 s: vx_zone_warning:Enabled
     2061.568730 s: vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化完成!!!
     2061.569455 s: vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:101]主机初始化完成!!!
     2061.677130 s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:822]返回命令 ack 消息失败 cmd_status:-1
     2061.677167 s: vx_zone_error:[ownContextSendCmd:862] tivxEventWait ()失败。
     2061.677178 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:584]对于节点 TIDLNode、目标内核、TIVx_CMD_NODE_CREATE 失败
     2061.677186 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:585]请确保已为此内核注册目标回调
     2061.677198 s: vx_zone_error:[ownNodeKernelInit:586]如果目标回调已注册、请确保此内核的创建回调中没有发生错误
     2061.677208 s: vx_zone_error:[ownGraphNodeKernelInit:583]节点0的内核初始化、kernel com.ti.tidl:1:1 ...失败!!!
     2061.677268 s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2059]节点内核初始化失败
     2061.677281 s: vx_zone_error:[vxVerifyGraph:2113]图形验证失败
    TIDL_RT_OVX:错误:验证 TIDL 图形...失败!!!
    TIDL_RT_OVX:错误:验证 OpenVX 图形失败
    第  527行中的错误 src:/home/byd/tda4ve_setup/rtos_sdk/c7x-mma-tidl/arm-tidl/rt/test/armv8/..文件/tidl/tidl_tb.c、函数:tidlMultiInstanceTest
    错误类型无效!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请在/opt/vision_apps.下运行 vision_apps_init.sh 后再次运行它 这将启用 C7上的日志。  

    然后、 应将 debugTraceLevel = 3放在配置文件内:

    testvecs/config/define/public/onnx/laneatt_infer.txt

    此致、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../infer_5F00_log.loge2e.ti.com/.../import_5F00_log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../armv8_5F00_rt.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在日志 ARMv8_RT.log 中、您可以看到:

    [C7x_1]  2989.753273 s:对于第48层、不支持 initArgsSoftMax->轴7.

    请在导入后检查原始图中与图层48对应的 softmax 图层、并将此处列出的限制条件进行比较:

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools/blob/master/docs/supported_ops_rts_versions.md 

    并请上传上述 softmax 层的详细信息  

    此致、

    Adam