This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:SD 卡在最新版本的 SDK 上引导

Guru**** 2379400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503482/tmds64evm-sd-card-booting-on-latest-sdk-release

器件型号:TMDS64EVM

工具/软件:

您好的团队、

为 AM64x EVM 创建 SD 卡是否存在已知问题? 客户尝试更新到最新的 SDK、并使用说明使用 Balena etcher 对 SD 卡进行编程。 他们尝试了11.00.09.04和09.02.01.10中的 Yocto WIC 映像。 两者都会导致出现空白的串行控制台。 已尝试所有 tiboot3.bin 选项、但应为 hs-fs 版本。

告诉您我们尝试了尽可能接近他们能找到的原始 SD 卡版本、该映像起作用: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX AM64X-AM64X/08.04.01.04

但这是很旧的、他们希望在其产品版本中使用引导加载程序/uboot 保持最新。

谢谢、

Luke