This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:DDR 初始化参数

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502429/am67a-ddr-initialization-parameters

器件型号:AM67A

工具/软件:

您好、

DDR 初始化参数存储在 u-boot SPL/k3loader 的器件树中。 我们的电路板具有不同的 DDR 配置、并且我们*不希望*为每个变体提供不同的二进制文件。 因此、我们必须将所有可能的 DDR 参数存储在一个二进制文件中。 但是、由于这些参数是一个巨大的列表、它们需要相当大的空间(生成的二进制文件)、并且 u-boot SPL 真正受到空间限制、因为其最大文件大小为512kB (引导 ROM 的 FAT 加载程序实现)、内部 SRAM 也限制为大约490kB。 因此、将所有 DDR 配置放入一个合适的映像中并不能真正实现扩展。

是否有任何改善这种情况的计划?

谢谢、
-迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的专家本周正在度假。 敬请期待回复延迟。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有其他方法可用于 DDR 配置中的 R5 spl。 您必须使用附加到 R5 spl 的不同 DTS 文件来区分运行时间并加载自定义配置。

    此致、

    Keerthy