This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62P-LP:MCU_I2C0、WKUP_I2C0连接到 PMIC

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62P-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500189/sk-am62p-lp-mcu_i2c0-wkup_i2c0-connection-to-pmic

器件型号:SK-AM62P-LP

工具/软件:

您好 Brenda Diaz

我们注意到、在  SK-AM62P-LP PMIC 实现上 、MCU_I2C0和 WKUP_I2C0总线连接到 PMIC 引脚

我们希望 从 PMIC 断开 MCU_I2C0线路并将其用作 GPIO。

我的问题是:

断开 MCU_I2C0并仅保持 WKUP_I2C0 连接的含义是什么? 对 PMIC 运行或未来的低功耗模式支持是否有任何影响?

2.两条总线连接到 PMIC 的原因是什么? TI 的 BSP 使用这两者进行 PMIC 通信吗?

感谢您的支持、

Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    均由 TI 的 BSP 用于 PMIC 通信?


    该 PMIC 在 Linux 器件树( https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am62p5-sk.dts?h=ti-linux-6.6.y#n851)上分配给 WKUP_I2C

    对于其他问题、我将重新分配给硬件团队进行评论。 请留出一些时间进行回复。

    谢谢、

    Anshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    我怀疑这不是用于安全应用、请您确认一下。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您提供的信息、期待您提供最新信息、并特别感谢您对上述问题 Q1、Q2的建议

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    我怀疑这不是用于安全应用程序、您能否确认。

    您能否确认该电路板是否用于安全应用?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa,

    我们未使用 处理器的安全型号。

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    谢谢你。

    可以仅连接 I2C1接口。  

    I2C1将能够额外执行 I2C2执行我们正在执行的任务。

    您是否可以访问 PMIC 完整阅读表?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    感谢您的回复、只是为了确认一下、

    1.连接到  PMIC 引脚35、36个 CAN (PMIC I2C2)的 MCU_I2C0线路断开连接、不影响 PMIC 运行、例如支持低功耗模式。

    2.就软件实现而言、目前  BSP 中仅定义连接到 PMIC 引脚1、2 (PMIC I2C1)的 WKUP_I2C 线路。

    我的理解是否正确?

    我们有数据表、数据表指出:  

    "I2C 通道1 (I2C1)是可访问寄存器的主通道、从而控制可配置的功耗
    序列发生器、电源轨的状态和输出、器件工作状态和错误信号监测器。
    I2C 通道2 (I2C2)通过 GPIO1和 GPIO2引脚提供、专用于访问 Q&A
    看门狗通信寄存器。 如果 GPIO1和 GPIO2未配置为 I2C2引脚、I2C1可以访问所有引脚
    关键特性、包括 Q&A 看门狗寄存器"

    由于 TI 尚未在 BSP 中定义 MCU_I2C0 (I2C2)、我假设这是因为 标准 PMIC 运行不需要 Q&A 看门狗寄存器?

    非常感谢您在这方面的支持、
    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    谢谢你。

    由于 TI 尚未在 BSP 中定义 MCU_I2C0 (I2C2)、我假设这是因为 标准 PMIC 运行不需要 Q&A 看门狗寄存器?

    这是我的理解。

    如果您需要其他信息、我可以重新指派给软件专家。

    同时、能否请使用 PMIC 编号(标题中没有 SOC 编号)启动另一个线程、以便 PMIC 团队支持类似的查询。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kallikuppa Sreenivasa

    要解决该问题、请确认以下事项:

    [引述 userid="520438" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500189/sk-am62p-lp-mcu_i2c0-wkup_i2c0-connection-to-pmic/5767192 #5767192"]

    1.连接到  PMIC 引脚35、36个 CAN (PMIC I2C2)的 MCU_I2C0线路断开连接、不影响 PMIC 运行、例如支持低功耗模式。

    2.就软件实现而言、目前  BSP 中仅定义连接到 PMIC 引脚1、2 (PMIC I2C1)的 WKUP_I2C 线路。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    谢谢您、

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、  

    谢谢你。

    1. 连接到  PMIC 引脚35、36个 CAN (PMIC I2C2)的 MCU_I2C0线路可断开连接、而不影响 PMIC 运行、例如支持低功耗模式。[/报价]

    好的。 PMIC 团队也确认了这一点。  

    [引述 userid="520438" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1500189/sk-am62p-lp-mcu_i2c0-wkup_i2c0-connection-to-pmic/5782324 #5782324"]

    2.就软件实现而言、目前  BSP 中仅定义连接到 PMIC 引脚1、2 (PMIC I2C1)的 WKUP_I2C 线路。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    我不是软件专家。

    我的理解是 I2C2实施尚未完成或计划。

    我假设您的意见是基于代码审核的。

    如果您需要确认、我可能需要内部检查并重新分配给软件专家/

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon:

    2. 就软件实现而言、目前  BSP 中仅定义连接到 PMIC 引脚1、2 (PMIC I2C1)的 WKUP_I2C 线路。

    我之前链接的器件树文件旨在支持 SK-AM62P-LP EVM。 从 SK-AM62P-LP 上的原理图角度来看、PMIC 的 I2C 连接到 SoC 的 WKUP I2C0、因此器件树在 WKUP I2C0总线下定义了 PMIC。

    此致、

    Anshu