This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:采用 RTC 功能的备用电源时序控制已禁用

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503515/am3352-alternate-power-supply-sequencing-with-rtc-feature-disabled

器件型号:AM3352

工具/软件:

您好:

我们的设计采用 AM3352、该设计不使用 RTC 特性、因此该设计处于禁用状态、如数据表"图6-6 RTC 特性禁用时的电源时序控制"中所述。 我们同时启用1.8V 和3.3V 电源、如"配置为3.3V 的双电压 I/O 的图6-3替代电源时序"所示。 但是、随着 RTC 被禁用、我们已将 VDDS_RTC 电源轨与所有其他1.8V 电源轨合并、因此它不会在+3.3V 电源之前斜升。 我们知道要求在1.8V 和3.3V 电源轨之间始终保持低于2V。

这在另一个 E2E 中简要提到、但我想确认一下不建议这样做的令人惊讶的说法。

AM3352:3.3V IO 和 VDDS_DDR (1.5V)之间的上电序列顺序? -处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

我已经在我们的实现中标记了图6-3 (RTC_PWRONRSTn 从不变为高电平、VDDS_RTC 与所有1.8V 电源合并、并且 PMIC_POWER_EN 未使用)。

我的问题是:

禁用 RTC 功能后、同时斜升1.8V 和3.3V 电源是否无效? 这是明确禁止的、还是只是未经 TI 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett Stauffer

    感谢您的查询。

    我在内部进行检查。

    同时、您可以帮助确认是否已根据以下检查清单(以前版本)建立 RTC 电源连接

    上一版本、包含 RTC 信息

    2.14 RTC
    表2介绍了如何处理每个与 RTC 功能相关的引脚。 三种用例场景
    提供:
    •仅 RTC 模式:如果您将使用低功耗仅 RTC 模式。 此用例可实现低功耗
    仅允许 RTC 电源打开而其余所有电源以运行 AM335x
    电源关闭。
    •RTC 计时器功能、但无仅 RTC 模式:如果您将使用 RTC 功能但不需要
    仅 RTC 模式。 此用例允许您使用实时时钟特性(记录时间)、但是
    您不需要支持仅 RTC 模式。
    www.ti.com 参考资料
    SPRABN2–2019年3月9.
    提交文档反馈
    版权所有Copyright2019、德州仪器(TI)公司
    AM335x 原理图检查清单
    •RTC 功能已禁用:如果您永远不会使用 RTC 功能。 在此用例中、RTC 功能正常
    完全禁用。

    8272.sprabn2.pdf

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1189177/faq-am3351-am3352-am3354-am3356-am3357-am3358-am3359-custom-board-design-collaterals-to-get-started?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=am3351

    您能分享一下波形捕获吗?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、我可以确认我们已遵循"RTC 功能已禁用"的所有连接要求。 我不确定您指的是什么波形捕获。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Garrett

    谢谢你。

    Unknown 说:
    我们有一款采用 AM3352的设计、该设计不使用 RTC 功能、因此该设计被禁用、如数据表"图6-6禁用 RTC 功能的电源时序"中所述。 我们同时启用1.8V 和3.3V 电源、如"配置为3.3V 的双电压 I/O 的图6-3替代电源时序"所示。 但是、随着 RTC 被禁用、我们已将 VDDS_RTC 电源轨与所有其他1.8V 电源轨合并、因此它不会在+3.3V 电源之前斜升。 [/报价]

    与上述说明相关的波形。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是启动过程的截图。 +5V (黄色)是初级输入电压轨。 然后、 +3.3V (蓝色)和+1.8V (绿色)一起启用。 图中并未描绘+1.35V 和+1.1V 电源轨、但它们会在稍后启动。 这与图6-3一致、但 VDDS_RTC 连接到公共+1.8V 电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Garrett

    谢谢你。

    我假设在任何上电条件或配置下都没有观察到2V 差异。

    请分享类似的断电序列捕获。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    是的、在断电情况下没有问题。 但是、这与我最初的问题无关-是否专门不允许使用此配置(同时斜升+3.3V 和+1.8V、当禁用 RTC 功能时)、或者只是不进行测试?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Garrett

    谢谢你。

    主要问题是 VDDS 电源轨(1.8V)与任何在3.3V 下运行的 IO 电源轨之间的电位差。

    关于电源斜坡、问题是、如果您确定在 所有可能的工作条件下、两个电源将始终一起斜升、其中3.3V 电源绝不会比1.8V 电源电位高出2V 以上?  如果是、则此顺序没有问题。

    但是、这与我的原始问题无关

    同样的要求/问题对于断电有效。  

    您尚未 显示断电期间发生的情况、这可能会产生非常不可预测的结果。  断电序列可能在很大程度上取决于断电时系统的工作状态。  例如、施加到1.8V 和3.3V 电源轨的负载可能并不总是相同、这可能会导致电源根据电源关闭前发生的情况以不同的速率衰减。  您需要确保即使在断电期间也不会超过2V 限制。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Garrett

    请分享类似的断电序列捕获结果。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认2V 要求是驱动因素、我们可以继续使用图6-3和图6-6的混合方法。

    根据要求、这里是断电序列。 我们将修改设计、以便在+3.3V 电源轨上施加额外的负载、从而进一步确保两个电压轨之间的差异不会超过2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Garrett

    感谢您的意见。

    此致、

    Sreenivasa.