This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:低功耗模式转换中的引脚状态

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505073/am62a7-q1-pins-status-in-low-power-mode-transition

器件型号:AM62A7-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

在"电源状态转换图"中  、我们希望驱动 "深度睡眠"和"仅 MCU"状态。

按照数据表

 深度睡眠唤醒事件如下所示

"GPIO 计时器、计时器、UART、I2C、WKUP GP、 I/O 菊花链"

 仅在 MCU 中、唤醒事件如下

"GPIO 计时器、计时器、UART、I2C、WKUP GP、 I/O 菊花链、任何 MCU 通道中断事件"

问题1 -如果状态从"活动"更改为"仅 MCU"或 DeepSleep、 此过渡中其他引脚的状态将是什么。 它会被更改还是保持状态与上一个状态相同?

问题2 -如果 状态从 DeepSleep 或仅 MCU 更改为运行、 在此切换中、其他引脚的状态将是什么。 它会被更改还是保持状态与上一个状态相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 DEEP SLEEP 和仅 MCU 模式、外设上下文状态在置于自刷新模式之前保存到 DDR 中。 唤醒时、之前的上下文状态将从 DDR 拉取、并重新应用于各种外设。

    此致、

    Anshu