This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:TI SoC 的 ML 导向协处理器功能

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505100/am67a-ml-oriented-coprocessor-capabilities-of-ti-socs

器件型号:AM67A
Thread 中讨论的其他器件:BeagleY-AI

工具/软件:

您好:

从 BeagleY-AI 案例中、我是否正确理解、如果 为定制电路板选择具有 ML 导向协处理器的 TI 芯片、则不会获得所述协处理器的支持?  

更详细地说,上面的例子应该有 c7x 协处理器,尽管电路板是在大约一年前发布的,但仍然不能正常工作?

此致、

Ruslan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruslan:  

    如果您使用 AM67A 构建定制电路板、并且 对 AM67A 使用 TI Linux SDK (基于 Yocto Linux 并由我们的软件团队提供支持)、协处理器将会受到支持。 Beagley-AI 今天使用 Debian、这正是我们提供支持的地方。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Alec