工具/软件:
你(们)好
内核 HSR 子系统将 HSR 接口的最大 MTU 限制为1494、即最大 MTU (1500)减去 HSR 标签长度(6)、这是因为在添加 HSR 标签时、HSR 子系统占用 MTU 的一部分。 但是、在将 HSR 标签的插入过程转移到 PRU 固件后、HSR 接口的最大 MTU 可以恢复到1500。 似乎没有在驱动程序中实现。
没有在 Linux 驱动程序中实现此功能的原因是什么吗? 您能在这一点上提供一些补丁吗?
指向的交叉点
https://git.ti.com/cgit/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel/tree/net/hsr/hsr_device.c?h=11.00.09#n107
非常感谢