This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如果未使用1.8V 器件、则需要 VIOIN_18

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504621/am2732-if-no-1-8v-devices-are-used-is-vioin_18-required

部件号:AM2732

工具/软件:

我正在进行 VIO 为3.3V 且未使用任何特定于1.8V 的外设的设计。  VIOIN_18是否仍然需要、或者它是否可以未连接或以某种方式禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Corey、

    VIOIN_18在 AM273x 器件内部使用、因此它是所需的电源轨、即使所有 GPIO 都以3.3V 电压运行(在 VIOIN 上使用3.3V 电压)也是如此。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢一群人、这是我需要知道的。  希望移除一些电源转换器。