This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01017:如何设置 IP 和线性调频脉冲参数

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503694/tidep-01017-how-to-set-ip-and-chirp-parameters

器件型号:TIDEP-01017

工具/软件:

您好、  

我尝试  使用 TIDEP-01017在 PROCESSOR-SDK-RADAR v3.8中创建一个新的级联雷达用例。  

在该用例中、雷达使用我的线性调频脉冲配置文件传输信号、并在不使用 mmWave Studio 的情况下将接收到的 ADC 数据传输到 PC。

我想问的问题是:

1.您能否提供用于为 TIDEP-01017设置特定静态 IP 地址的方法或示例代码?

2.您能否提供一些有关在 SoC 中配置、编译和刷写4个雷达 SoC 的线性调频脉冲配置文件的详细信息?

此致、

直哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、开发该软件的团队不再提供支持。  

    此软件按"原样"提供、我们的团队不提供支持。

    如果有其他团队成员的回答、我将打开此主题。

    谢谢你

    Cesar