工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我使用 MCU SDK: mcu_plus_sdk_am64x_10_00_00_20。
我对 AM64上的安全启动有一些问题、我想为 SBL 和 RTOS 应用启用身份验证和加密
下面的屏幕截图展示了安全启动时的身份验证步骤。

如果我启用安全启动、并生成了 SBL 的安全映像(使用 x509证书)、RBL (第一个引导加载程序)会为我完成所有步骤、对吗? 是否包括步骤3和4 (黄色)?
但对于应用的安全启动、如何启用所有步骤呢? 引导加载程序驱动程序的 API (Bootloader_socAuthImage)是否会执行这些操作?
它是否会"加载整个应用程序映像"-->'cacluate 其哈希'-->'compare with x509的哈希'?

"Step 4"、何时将在引导加载程序驱动程序中执行?