This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:MCU UART 端口引脚

Guru**** 2422400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504014/tda4vp-q1-mcu-uart-port-pins

器件型号:TDA4VP-Q1

工具/软件:

您好、

我想更改定制电路板上的 MCU UART 端口引脚、 希望在 MCU UART 端口中用于刷写、记录和 Linux 操作系统。

我需要不 用作引导模式的引脚。

您能告诉我哪些引脚可用于 MCU UART 吗?

谢谢、
Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    TDA4VP 只有一个 MCU UART 实例、相同的实例可用于在运行应用程序时进行 UART 引导模式和数据记录。  

    有关引脚相关信息、请参阅以下产品页面中的 TD。

    www.ti.com/.../TDA4VP-Q1

    此致、  

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    我们是否可以将默认 MCU UART 引脚从 J37、K38更改为其他引脚?

    谢谢、
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们能否将默认 MCU UART 引脚从 J37、K38更改为其他引脚?

    是的、如果您查看 TD。
    为 MCU UART TXD 和 RXD 引脚提供了三个终端。


    上述任何一项均可用于路由 UART 数据。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    需要特定 TDA 器件型号或特定 SW 来更改默认引脚?
    我们尝试将定制电路板上的 MCU UART 引脚更改为 L33、M38、但功能不正常。
    TDA 如何知道哪些引脚用于 MCU UART 上电?

    谢谢、
    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDA 如何知道哪些引脚在上电时用于 MCU UART?

    在 MCU 引导模式下、假设您使用 TRM 中特定于引导模式的引脚。


    因此、您只能将 J37和 K38引脚用于 UART 引导模式。

    在应用中、您可以根据自己的要求使用任何一种、但在引导模式下、假设仅在上面使用、因为 ROM 代码是固定的、无法更改。

    此致、
    Sudheer