工具/软件:
有一些关于补丁注释的问题、
MMC:sdhci_am654:添加 sdhci_am654_start_signal_voltage_switch
从而保持 SD 卡完全正常运行。 将该位从0设置为
1开始将信号电压从3.3V 更改为1.8V。 1.8V 稳压器
输出应在5ms 内保持稳定。 主机控制器会在以下情况下清除此位
切换到1.8V 信号失败。 开始将该位从1清除为0
将信号电压从1.8V 更改为3.3V。 3.3V 稳压器输出
应在5ms 内稳定。 主机驱动程序可在时将该位设置为1
主机控制器支持1.8V 信令[其中一个支持位被设置为
1:功能寄存器中的 SDR50、SDR104或 DDR50 ]和
存储卡或器件支持 UHS-I "0"3.3V 信令、"1"1.8V 信令
复位源:vbus_Amod_g_rst_n 1启用1.8V 信令0
禁用3.3V 信令