This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:检查卡是否正常工作

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503816/tmdx654idkevm-check-if-card-is-correctly-working

器件型号:TMDX654IDKEVM

工具/软件:

我们购买该开发板是为了进行 Profinet 一致性测试、因此我们按照 Profinet 文档中的说明对其进行了配置(我们为该板提供了12V 直流、丢失提供的磁盘映像、并通过 MCU 以太网、eth0和 eth2端口进行连接)。

系统工作到两天前,昨天早上它停止工作,我们检查所有其他测试台组件,他们都正常, 最后一个嫌犯仍然是开发板。 电路板 应应答 ping 请求(在 MCU 以太网端口上)、但似乎无法到达在端口 eth0和 eth2上连接的 DUT。

您能告诉我如何检查该卡是否正常工作吗?  更详细的是、是否有方法可以检查以太网帖子是否正常以及刷写的映像是否正在运行?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano Da Re

    感谢您的查询。

    您能否确认两块电路板上都出现问题?

    电路板上电后、您是否看到了 LED 及其指示与之前相同。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano Da Re

    Unknown 说:
    系统工作至两天前

    是否有时间线(天数)、您可以在没有任何问题的情况下使用这些电路板?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。

    今天我发现我有一个双重故障,我测试的设备是坏的,我更换了另一个坏的(我没想到第二个是坏的,我现在将调查问题)。


    评估板工作正常、对给您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefano Da Re

    感谢您的意见。 非常感谢。

    此致、

    Sreenivasa.