This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:mcu_mcan1在 Linux 中进入总线关闭状态。

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503005/am62a7-mcu_mcan1-going-to-bus-off-state-in-linux

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我目前正在处理一个需要我在 Linux 中访问 mcu_mcan 界面的工程。 我已经按照 PSDK MCAN 基础组件 和 PSDK 如何指南- MCAN 启用 MCAN 覆盖(随 PSDK v 10.01提供)中的指南进行了操作。  

我现在可以在 Linux 中看到 MCU-MCAN1接口、能够在仲裁和数据阶段以80%采样将位速率配置为500kbps 和2MBps。 我正在使用 tcan1042收发器将 mcan 连接到总线。  

但出于某种原因、我无法使用该接口发送或接收数据、并且由于多次尝试失败、数据会一直进入总线关闭状态。 我使用 am62a7-SK-LP EVK 进行连接到 mcan 1042收发器的硬件设置。 我已经用尽了这方面的大部分资源、希望在如何解决这个问题方面得到任何帮助。

我附加了测试和硬件设置的屏幕截图以供参考

提前感谢您  

Ashwin Bhaskar A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家、

    更新了

    我曾尝试在 R5中禁用 mcu_mcan0、并尝试使用 Linux 中的 mcu_mcan0为 mcu_mcan1执行相同的操作、但工作正常。 我可以通过接口发送和接收数据。 这个问题似乎仅存在于 MCU_mcan1中。 我仔细检查了硬件、MCU_mcan1仍会进入总线关闭状态。  

    有什么想法为什么会发生这种情况?

    提前感谢您

    Ashwin