This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:添加新的传感器失败

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1501651/j722sxh01evm-add-a-new-sensor-fail

器件型号:J722SXH01EVM

工具/软件:

HI TI

我们现在porting 一个新sensor遇到问题、log上报错是没有收到图、屏幕显示花屏。setting是有验证过ok的、之前跟贵司fae Adam有过沟通、分析可能接的csi口没有按照贵司建议的来接、我们硬件重做了转板、现在是完全按照贵司的解法接的、依旧跟之前一样的报错。请协助帮忙debug。目前iic通信正常、帧率分辨率已确认正确、mipi速率也是够的。μ s

log和驱动代码上传至附件。sdk用的是ti processor-sdk-rtose2e.ti.com/.../_5B00_com-COM13_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_15_5F00_131227_2900_--COM13--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM13_29002900_.loge2e.ti.com/.../5415.iss_5F00_sensor_5F00_imx390.ce2e.ti.com/.../5415.iss_5F00_sensors.c-j722s-evm-09_02_00_05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、有量到mipi波形、解串器也有读到videolock μ s

    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是英文版 E2E 论坛、因此我无法理解您的帖子。 您能用英语翻译或重述您的问题、以便我提供帮助吗?

    谢谢您、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabiana

    现在、我们在新的传感器移植方面遇到了问题。 日志中报告的错误是未收到图片、屏幕显示花屏。 设置已验证且正常。 我们之前与贵公司的 FAE Adam 进行了沟通、并分析了可能的 CSI 端口未按照贵公司的建议连接。 我们已重新完成硬件交换板、现在已根据贵公司的解决方案完全连接 CSI 端口、但仍会像以前一样报告错误。 请帮助调试。 目前 IIC 通信正常,帧速率分辨率已确认正确,而 mipi 速率是默认代码,我们选择的分辨率是1920*1536,有 mipi 波形,和  

    解串器 还可读取视频锁定

    .log 和驱动程序代码上传 如上所述。SDK 使用  ti-processor-sdk-rtos-j722s-evm-09_02_00_05

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2465.iss_5F00_sensor_5F00_imx390.ce2e.ti.com/.../2465.iss_5F00_sensors.ce2e.ti.com/.../2465._5B00_com-COM13_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_15_5F00_131227_2900_--COM13--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM13_29002900_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Pzhiing

    感谢您澄清您的问题。 我已经邀请了 适当的工程师发表评论。

    此致、

    法比亚纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fabiana

    请问您是否在帮助进行分析?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pzhiing、

    您能否确保仅在 streamon 回调函数中启动传感器和解串器、而不在该函数之前启动? 如果可能、您是否可以在 streamon 回调中移动整个传感器和解串器配置?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    我 移动整个传感器和解串器配置在 streamon 回调,就像你说的、这也无法改进. 错误与之前相同

    Tks

    Peng

    e2e.ti.com/.../2746.iss_5F00_sensor_5F00_imx390.c

    e2e.ti.com/.../5460.iss_5F00_sensors.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是日志

    e2e.ti.com/.../_5B00_com-COM13_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_21_5F00_175451_2900_--COM13--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM13_29002900_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     传感器会产生很多误差。 请检查为什么传感器输出输出错误流、带有 ECC 和 CRC 错误的流... CSIRX 只是报告这些错误。  

    [MCU2_0] 67.604816 s:crcCount:3008
    [MCU2_0] 67.604832 s:eccCount:10860
    [MCU2_0] 67.604851 s:correctedEccCount:6552
    [MCU2_0] 67.604869 s:dataIdErrorCount:1069
    [MCU2_0] 67.604887 s:invalidAccessCount:0
    [MCU2_0] 67.604904 s:invalidSpCount:7.
    [MCU2_0] 67.604923 s:strmFIFOOvflCount[0]:54
    [MCU2_0] 67.604943 s:strmFIFOOvflCount[1]:214

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    我们已经在另一个平台上点亮了此模块、并且设置完全相同。 通过读取的图像数据信息

    串行器(max96717) 全部正常。 soc 收到时、我们是否仍需要设置它? 传感器分辨率为1920 * 1536、raw12、并且 mipi 速率处于驱动器中每通道1350-1500Gbps 的默认范围内
    我们还在解串器(max9296)中测量了正确的 mipi 波形。 可能是 soc 没有正确解析 mipi 吗? 我希望在这方面再次进行调查
    Tks
    Peng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brijesh

    我来汇报一下最新进展。 我提高了 mipi 率。 它现在可以亮起、但一分钟后崩溃。 没有 mipi 数据、并且 IIC 报告错误。 对其进行分析后、主要原因是解串器的配置已在 soc 端修改、而不是初始化配置、这会导致模块无法链接。 请查看在运行 singlecam 时、哪些操作将修改取消字符串分隔符的配置

    max9296初始化配置

      {0x03130x000x10}、
      {0x00010x010x10}、
      {0x00520x010x10}、
      {0x00510x020x10}、
      {0x044A0xC00x10}、     
      {0x03200x2C0x10}、
      //{0x0313、0x02、0x10}、
      {0x03E20x200x10}、
      {0x03E70x0C0x10}、
      {0x03E60xB70x10}、
      {0x03E50x350x10}、
      {0x03EF0x400x10}、
      {0x03E00x34、0x10}、
      {0x03F10x400x10}、
    解串器的配置已由 soc 修改

    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x313、RegValue:0x2
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x1、RegValue:0x2
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x52、RegValue:0x2
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x51、RegValue:0x1

    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x44a、RegValue:0xd0
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x320、RegValue:0x2F
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3e2、RegValue:0x81
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3e7、RegValue:0x0
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3e6、RegValue:0x0
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3e5、RegValue:0x0
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3ef、RegValue:0x9F
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3e0、RegValue:0xe
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0x3F1、RegValue:0xf0
    读取成功![slaveAddr:0x48] regAddr:0xFFFF、RegValue:0x0

    e2e.ti.com/.../_5B00_com-COM13_5D00_--_2800_2025_2D00_04_2D00_22_5F00_162852_2900_--COM13--_2800_USB-Serial-Port-_2800_COM13_29002900_.log

     当前 代码

    e2e.ti.com/.../4452.iss_5F00_sensors.c

    e2e.ti.com/.../4452.iss_5F00_sensor_5F00_imx390.c