This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:支持并发使用主域 cpsw 和 MCU 域 cpsw

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1496638/dra821u-supports-concurrent-use-of-main-domain-cpsw-and-mcu-domain-cpsw

器件型号:DRA821U

工具/软件:

尊敬的 TI

我们想 同时使用主域 cpsw 和 MCU 域 cpsw、如下所示。

|--------------------------------   |
|--------------------------------   |
|                   |--|Phy |
主域 CPSW |  
|                   |--|漫威开关|
|--------------------------------  |
| MCU 域 CPSW  |--| PHY |
|--------------------------------  |

DRA821U 是否同时支持两个 CPSW?

如果支持、如何为其修改 DTS 文件?

为了供参考、我将使用 ti-processor-sdk-linux-j7200-evm-09_02_00_04。

BR

杰斯