This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM335X:tisdk9.1的许可部分

Guru**** 2422400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502041/processor-sdk-am335x-license-part-for-the-tisdk9-1

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:

尊敬的[TI 支持/团队]:

作为我们项目的一部分、我们使用了 TISDK 9.1简介 (从官方来源克隆)、在我们的 OSS 许可证审核期间、我们注意到 SDK 中包含多个组件、例如 Curl、Python lighttpd 和其他—都在各种开放源代码许可证下。

我们想澄清以下几点:

  • 这些组件是否包含在 TISDK 9.1中的有效开源许可证下?
  • 作为 TISDK 的用户、我们是否需要获取任何信息 单独的商业许可证 任何一个组件的输出电压?
  • TI 是否负责审查捆绑组件的许可、或者下游用户是否应单独处理 OSS 许可?

我们在内部开放源码软件审批过程中提出了这个问题、我们遇到了与许可证有关的问题、并希望确保我们遵守规定。

期待您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    不确定我们能否轻松回答该问题。 我在理解"有效的开放源代码许可证"的含义时遇到了问题。

    可在此处获取该 SDK 的相关许可信息:

    https://dr-download.ti.com/software-development/software-development-kit-sdk/MD-9sG0TixXvC/09.03.05.02/software_manifest_am335x-evm.htm

    我假设您提到的示例不是 TI 代码、您需要使用随附的链接才能访问原始来源。 其中一些可能包含基于条件的商业许可证(例如 QT Libs...)。 我们不会为客户获取任何商业许可证。 我们不知道您的产品最终会使用哪些源代码、因为 SDK 是软件的较大子集。 您很可能会使用不同的内核配置和文件系统。 我强烈建议您直接与您的 OSS 团队合作。 如果您对 TI 生成的任何许可证有疑问、我们可在此处提供帮助。  请确保您也了解我们文件中的免责声明。 在这种情况下、我绝不能提供法律意见、而是须交由我们的法律小组处理。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Frank Walzer,

    下面是我的问题,继续上述,

    1. OpenEmbedded / BitBake
    许可证:GPLv2或更高版本+许可许可证(MIT、BSD 等)
    需要采取措施:仅限 GPLv2的组件不能在我们的项目中使用。 我们需要验证是否存在此类组件、并相应地更换/拆除它们。
    2. OpenEmbedded / BitBake (烤面包机 UI 组件)
    许可证:仅限 GPLv2
    需要采取的行动:根据我们的许可政策、不允许这样做。 请确认是否有任何烤面包机 UI 组件包含在我们的建筑中、如果发现、请建议拆除或替代方案。
    3. OpenEmbedded / openembedded-core
    许可证:仅 MIT 和 GPLv2的混合
    所需操作:大多数元数据都是经 MIT 许可且正确的。 但是、任何仅限 GPLv2的代码(例如在配方中)都必须被识别、删除或替换、以保持合规性。
    4、来源/烤面包/烤箱/烤面包机/烤面包/静态
    许可证:MIT 许可证
    归因:引导程序(Twitter)
    状态:这似乎是在麻省理工学院之下,并且可能可以接受使用,前提是我们的文档中包含了正确的属性。 这个图书馆的起源尚不清楚。 请确认是根据有效的许可协议还是通过任何开放源代码渠道获得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    我认为、上述非内容属于 TI 所有或来源。 它完全在你的控制下使用什么来源和什么不. 不要认为这是我们的支持团队的工作。 在这里可以关闭。

    此致、Frank