主题中讨论的其他部件:SHA-256
工具/软件:
尊敬的 TI:
我们需要配置 HSM 服务器、因此我们需要了解 tiboot3.bin 的加密算法。
以及 tiboot3.bin 和 fitImage 的详细加密命令。
您能帮助提供吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
也许我的问题不清楚。
我们希望启用安全启动功能、并将私钥保存在 HSM 服务器中。
在步骤4 (显示为屏幕截图)的概念上、我们希望 使用 HSM 服务器来执行签名、但我们的 HSM 服务器的容量是有限的、就像它仅支持 RSA2048、如 RSASA-PKCS1-v1_5
因此、我们想确认 TI 的安全启动:它可以将 SHA-256与 RSA2048配合使用、
如我们所知、签名过程可以使用 openssl、
所以最好将标准 openssl 命令发送给我们 签名
因此我们要确认 TI 的安全启动:它可以将 SHA-256与 RSA2048结合使用、
如下一节所述、仅 RSA4096支持安全启动。
您好:
您能共享 签名的标准 openssl 命令吗?
请参阅对 SDK 使用的脚本进行签名以对 SBL 和应用程序映像进行签名:
此致、
Prashant