This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:CCS 中 RTOS 分析器的问题

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1499280/am625-questions-for-rtos-analyzer-in-ccs

器件型号:AM625
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOSTDA4VH

工具/软件:

您好、

我的客户对 CCS RTOS 分析仪有疑问。 请回答以下问题。

------------------------------------------------

我想使用 Code Composer Studio 的 RTOS 分析器和系统分析器来调试在 AM62x EVM M4F 子系统上 RTOS 上运行的程序。 不过、我在设置工具的环境时遇到困难。 例如、我遇到以下错误:

 

  • 点击「Tools->System Analyzer->Duration Analysis」时、将显示以下错误:
    即使我尝试创建和选择自定义 UIA 配置文件、该错误也不会得到解决。
    ```μ s
    无法检测到 UIA 配置。 需要执行以下操作之一:
     *加载 UIA 指令集打开的程序

        * 或指定自定义 UIA 配置

```μ s

  • 」第5.1节中的说明快速启用 UIA Instrumentationts`从 TI 文档(www.ti.com/.../spruh43f.pdf example.syscfg 中添加了以下行:
    ```μ s
    Var LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');
    ```μ s
    但是、这会导致`ReferenceError: XDC 未定义` error、且构建失败。  
  • 通过「Project->Properties」->General」->Product」添加 XDCtools 无法解决该问题。
  • 从 CCS App Center 下载 UIA 并将其置于`C:\ti\ccs1270\UIA_2_30_01_02\packages`中、然后设置环境变量`XDCPATH=C:\ti\ccs1270\UIA_2_30_01_02\packages`中、也无法解决该问题。

以下是环境设置:

-主机 PC: Windows 11.

- Code Composer Studio:版本12.8.1.00005

- AM62x EVM 和 PC 通过 JTAG 连接,我可以从 CCS 成功地为 M4F 构建、加载和运行示例程序。

您能给我提供有关为该环境正确设置 System Analyzer/RTOS Analyzer 的步骤或解决方案的建议吗?

感谢您的帮助。
------------------------------------------------

谢谢。此致、
田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koichiro:

     AM62x 系列器件不支持上述功能 RTOS 分析器和系统分析器。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    感谢您的快速答复!

    谢谢。此致、
    田代浩一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDA4VH 是否支持它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    有关详细信息、请参阅 TDA4VH SDK 文档。

    此致、

    Tushar