This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:RTC 电源模式和电源域

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503654/am62l-rtc-power-mode-and-power-domain

器件型号:AM62L

工具/软件:

您好:

我的客户正在考虑 AM62L。

我相信它在 WKUP 电源域中有 RTC。

它具有 RTC 内核电源和 WKUP 电源域。(VDD_RTC、VDD_WKUP )

问题1.

我们是否可以为与主电源域隔离的 WKUP (RTC)供电? (例如、从 PMIC 主电源>、RTC 电源->超级电容器)

问题2.

是否有可以使用 RTC DeepSleep 的最低功耗模式?

需要 PMIC 供电。

问题3.

如果仅提供 VDD_RTC 电压(另一个电源域的电源电压为0V)、是否允许?

(是否是 RTC 允许的用例、例如时间保持电源完全关闭的外部 RTC)

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 AM62L 具有最低功耗的低功耗模式为"仅 RTC"、其中 VDDS_RTC (RTC IO)和 VDD_RTC (RTC 内核)是唯一提供的 SoC 电源轨。 在此特定的低功耗模式下、其他一切都关闭。 有关更多信息、请参阅 AM62L 技术参考手册的"电源模式"部分。 我还添加了 AM62L 电源实现的链接、以供参考: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafw3

    如果有任何问题、请随时告知我们。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brenda、

    感谢您的信息。

    我明白。

    此致、

    GR