This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:edgeai-10.1模型无法在 SDK 上运行

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504266/tda4ve-q1-edgeai-10-1-model-can-not-run-on-sdk

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

         我们有一个 edgeai 转换 mutil-task 模型 ( mos 分割和 od 检测)。当我们在 edgeai-9.1工具中转换模型时,结果是错误"段故障",我们猜工具中可能有一个错误,所以 我们将工具更改为10.1,我们可以轻松地将模型转换到 TI 平台、我们在 仿真上运行并获得正确的结果。 但、当 我们在电路板的 SDK 上运行它时,它会返回到 stuck、并且进程无法运行。 我们如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问。 请查看我对您另一个帖子的回答。 希望这会有所帮助。

    谢谢。此致

    Wen Li