This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:无法在 SDK 10.1上运行单调模型

Guru**** 2422400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504271/tda4vm-monodle-model-can-be-not-run-on-sdk-10-1

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

         我们有一个单德尔 3D 模型、我们在9.1 edgeai 上转换了它,但是,工具卡住了。然后我们把主干改成了 MobileNet,它没有再次卡住,但当我们在板上运行它时,它就变成了"分段故障"。 ?如何在 TI 部署模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    假设您已成功编译模型并生成工件。  

    然后、您可以将(使用 scp 命令)工件文件复制到 TI 目标硬件(例如 EVM)。

    有关详细步骤、请查看 以下链接中的" TI SOC 基准测试"部分:

    https://github.com/TexasInstruments/edgeai-tidl-tools

    谢谢。此致

    Wen Li