This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:右键单击功能->打开声明与打开定义

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503971/ccstudio-right-click-on-function---open-declaration-vs-open-definition

部件号:CCSTUDIO
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具/软件:

我注意到 、当我打开定义或打开声明时、它会使我在头文件的定义中找到相同的位置。 这是预期行为吗?  

我希望打开的声明能够引导我进入一个.c 文件。

我在 CCS 上运行 版本:20.0.2.5___1.6.2


不确定这是否重要、但我使用的是 uart2callback 的 CC2340R5 LP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们! 根据具体情况、这可能是预期的行为。 这将取决于文件最初从何处获取声明/定义。 例如、如果头文件中包含 extern、CCS 很可能会引导您找到头文件。 请记住、这对实际代码没有影响、只是 CCS 对它认为首次定义函数或变量的位置的解释。

    我希望这能回答您的问题!

    此致、

    Tarek