This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:用于 DSP/MCU 调试输出的 A72共享存储器配置

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487808/tda4al-q1-configuration-of-a72-shared-memory-for-dsp-mcu-debug-output

器件型号:TDA4AL-Q1

工具/软件:

您好、  

 应用手册"Jacinto 7 SoC 上的 UART 日志调试系统"指示"来自 A27上 DSP/MCU 的调试消息在打印到 A72的 UART 调试控制台之前通过 A72的共享存储器进行路由"

 您能否就哪个配置或器件树文件决定 A72用于这些 DSP/MCU 调试消息的共享存储器地址提供指导?

 

谢谢

 

B.R.

Sanhsin Kuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanhsin:

    您是否询问 A72端共享存储器的配置?

    如应用手册中所示、256KB 共享存储器分配到单独的 DSP 或 MCU 内核上以存储日志。 该共享存储器的内容和拆分在有关  其具体使用方式的应用手册中进行了说明。 DSP 或 MCU 内核会将日志写入此共享存储器、A72内核将从每个内核的共享存储器中提取和读取日志。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Neehar:

    >>您是否要求 A72端的共享存储器配置?

    是的、我们需要知道 日志调试系统 A72端共享存储器的配置文件。

     例如 A72 U-Boot 和 Linux 配置文件

                  arch/arm/dts/k3-j721s2-som-p0.dtsi

                  arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721s2-som-p0.dtsi

     

    我们还需要知道如何为日志调试系统自定义共享存储器地址和大小。

     

    非常感谢。

    Sanhsin Kuo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanhsin:

    让我再深入研究一下、然后再联系您。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar:

      我懂了。 我期待收到您的答复。

    非常感谢。

    SanHsin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SanHsin:

    我正在与我的同事核实这件事、并将在本周回复您。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar:

      希望您做得好。   是否有进展?

    谢谢。

    SanHsin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SanHsin:

    很抱歉延迟、我明天会回复更新。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SanHsin:

     vx_app_arm_remote_log.out 应用程序二进制文件将映射 Linux 的共享存储器。 此外、代码片段显示了存储器的位置以及如何访问它。 它不断地从该内存区域读取日志。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neehar:

      感谢您的更新。

    关于图2-5、您提到的 A72内核读取日志来自哪个 TI 文档?

    谢谢  

    SanHsin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SanHsin:

    关于图2-5、您提到的 A72内核从共享存储器读取日志、这是来自哪个 TI 文档?

    此图和屏幕截图来自您参考的同一文档: 应用手册"Jacinto 7 SoC 上的 UART 日志调试系统"

    谢谢、

    Neehar