This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C++程序通过 XDS 调试器加载到存储器而运行、但引导加载程序从闪存运行失败(崩溃或停止)

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503613/tms320c6678-c-program-running-by-loading-to-memory-with-xds-debugger-but-failed-crash-or-halt-maybe-to-run-by-bootloader-from-flash

部件号:TMS320C6678

工具/软件:

我为 C6678开发了一个程序、它在开发时运行良好、由 XDS 发送、但当我将其刷写到闪存中并由客户的引导加载程序引导时、会失败。

我找到了如下所示的内容:

当我声明一个全局 std :: vector 或 std ::: map 时,整个程序崩溃,甚至没有进入 main

当没有全局 std::vector 或 map 时、它可能进入内核0的 main、但其他内核发生故障、似乎 std::cout 导致了此问题。

这可能是什么问题?

以下是客户提供的引导加载程序:

e2e.ti.com/.../8865.bootloader.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于耶稣受难日周末、TI 的回复将延迟。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    ]我为 C6678开发了一个程序、它在开发过程中运行良好、由 XDS 发送、但当我将其刷写到闪存中并由客户的引导加载程序引导时失败。

    使用 XDS 加载时、您是否使用任何 GEL 文件? 如果是、请确保自定义引导加载程序处理由 GEL 文件完成的配置。

    谢谢。