This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:旧版 Processor SDK 是否支持安全特性?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, AM5748
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502242/am5728-do-older-processor-sdks-support-security-features

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: AM5748

工具/软件:

大家好!

您说 AM5728不再支持安全特性。 这是否意味着旧版 Processor SDK 支持安全功能?
如果是、哪个版本支持 END?

除了安全特性方面的情况外、AM5748软件和硬件是否与 AM5728相同?

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    分配给此查询的专家离开办公室、但将于4月21日返回、因此请预计会延迟回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    请与您当地的 TI 办事处联系以获取 AM57xx 的安全文档。 由于大多数此类信息都遵循保密协议、因此只能在安全论坛中讨论。  

    Unknown 说:
    您说 AM5728不再支持安全功能。

    您能给我提供这些信息的来源吗?

    -Josue