请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具/软件:
尊敬的专家:
如何调整 SPI CLK?
如下图所示、客户尝试调整 CLK 编号、但效果不佳。

谢谢
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家:
如何调整 SPI CLK?
如下图所示、客户尝试调整 CLK 编号、但效果不佳。

谢谢
Daniel
尊敬的 Daniel:
Unknown 说:如下图所示、客户尝试调整 CLK 编号、但不起作用。
我假设关联的设备树节点如下所示...
spidev@0 {
/*
* Using spidev compatible is warned loudly,
* thus use another equivalent compatible id
* from spidev.
*/
compatible = "rohm,dh2228fv";
spi-max-frequency = <24000000>;
reg = <0>;
};
您对的设置是什么 SPI-最大频率 以及您尝试配置的 SPI 时钟频率是多少?
请注意、您无法任意实现所需的任何 SPI 时钟输出频率、因为您将受到 SPI 外设芯片上输入频率(50MHz)的限制、以及可使用哪个整数分频器进行分频。 TRM 有一个有关此方面的表格...

此致、Andreas