This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:我是否可以使用 LCD 接口以大约5MSPS 的速度从并行 ADC 读取数据

Guru**** 2425000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504190/tms320c5535-can-i-use-the-lcd-interface-to-read-from-a-parallel-adc-at-approximately-5-msps

部件号:TMS320C5535

工具/软件:

我想将此 DSP 与12位并行 ADC 连接。 是否可以使用 LCD 接口来实现这个目的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohandas、

    我不确定您尝试连接哪个并联 ADC、但未为此目的定义 LCD 接口。 您可能希望改用 SPI 接口。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我想从 ADC 获得连续的数据流。 SPI 在芯片选择置为无效和置为有效的情况下增加了不连续性。 是否有办法与此 DSP 的并联 ADC 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mohandas、

    您可以在 SPICMD1中将 FLEN 设置为64、以便 CS 置为有效和取消置为有效仅每64个字发生一次。 另一种方法是使用 GPIO 引脚以及位拆裂。

     此致、

    Ming