This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-TDA4VM:TI 电路板现在未启动。

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1474292/sk-tda4vm-ti-board-is-not-booting-now

器件型号:SK-TDA4VM
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件

工具/软件:

TDA4VM (去年11月购买)现在无法启动。

请帮助我解决问题。

我检查了以下内容:
·已更换电源适配器
·已通过万用表检查电源直至复位按钮。 电压正常、直到复位按钮为止。
·更改了正在其他 TI 电路板上工作的 SD 卡(操作系统映像) 但无法引导
·使用 UART 日志进行检查(无日志:这意味着没有引导加载程序、即它不是操作系统问题)
·已检查是否正确设置了引导模式开关与正常工作的电路板相比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认即使在 WKUP_UART 上也看不到任何日志。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何检查 WKUP_UART 上的任何日志?

    如果可能、请说明检查 WKUP_UART 的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    通过 J4、您能否检查 COM 1或 COM 2端口上是否有任何问题。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WKUP_UART 上没有日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用技术解决方案更新此主题、并告诉我您对此主板问题的政策是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如新主题中所述、我们更喜欢在此继续。 我已经邀请了我们的电路板专家。 我们将在一天内回复您。

    此致、

    Keerthy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何其他板/外设通过 USB、PCIe、扩展头等连接?  

    主板上应该有一个标签- PROC112??? -标签显示什么(这是版本信息)

    什么是 DIP 开关设置?  (请切换各个 DIP 开关以确保正确设置)。

    连接电源/通电时-是否可以使用电压表测量以下位置的电压?  (GND 为 TP1、TP3、TP53、TP58)

    TP12

    TP37

    TP51.

    TP55

    TP56

    请使用 PROC112_ASSY PDF 文件来帮助确定测试点位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.它没有连接到其他板或外设。

    2. PROC112B(001)

    3. SW1.1/2/3/4全部关闭-设置与其他正常操作板相同。

    4.我没有 PROC112_ASSY PDF 文件。 我无法测量、因为我不知道 TP 位置。

      但是、电路板的电源管理模块似乎存在问题、因为即使在  供电几十分钟后、散热器的温度也不会发生变化。

    如果您有硬件故障政策、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    装配体文件包含在设计包中。 我在这里提供了一些信息供您查看测试点位置。  该板的历史是什么?  它从11月一直运行到该主题开始?  电路板是如何使用的(哪些应用程序、环境等)?

    e2e.ti.com/.../PROC112B_5F00_ASSY.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TP  测量 结果

    TP12 0V /TP37 0V /TP51 3.3V /TP55 3.3V /TP56 20V

    2.我们只是测试一个简单的分割深度学习模型。

      是的。 它从11月一直运行良好,直到这个线程开始。 其他 TDA4VM 板仍然运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一级稳压器开启、进入第二级电源(PMIC)的信号被启用。  但是、-似乎第二级电源(PMIC)未开启。  PMIC 具有功能安全机制、如果它检测到错误(过流、残余电压等)、则会关断以保护电路。  这很可能是问题所在。  

    如果电路板在下电上电后未启动(移除输入电源并重新插入)、则可能电路板在某些方面已损坏(ESD、热应力等)。  TI 对 EVM 没有任何保修政策。  您将需要更换该板。

    如果电路板正在启动、但一段时间后关闭、那么 PMIC 可能会检测到过流情况。  这可能与热相关、也可能与 PMIC 设置调整有关。